This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0104-Q1:输入/输出驱动电流

Guru**** 2585725 points
Other Parts Discussed in Thread: TXB0104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/754717/txb0104-q1-input-output-driving-current

器件型号:TXB0104-Q1
Thread 中讨论的其他器件:TXB0104

您好、Sirs、

很抱歉打扰你。

正如前面讨论的主题、

我的理解是、TXB0104需要2mA 的输入驱动强度、而输出驱动强度仅为20uA。
我弄错了吗?

谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、先生、

    您的理解是正确的。 以下是有关我们的自动双向转换器系列的更多信息。
    e2e.ti.com/.../719537

    谢谢!
    卡兰