This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC2T45:未施加电源电压时的 SN74AVC2T45DCUR I/O 状态

Guru**** 2979400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/754150/sn74avc2t45-sn74avc2t45dcur-i-o-status-when-no-supply-voltage-is-applied

器件型号:SN74AVC2T45

 您好,

 

  1. 当 VCCA 和 VCCB 引脚上的芯片无电源时、I/O 的状态是什么?

 当输入信号可用和输入信号不可用时。

此致

Dilip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dilip、您好!

    该器件具有 VCC 隔离。 当 VCCA 或 VCCB 处于0V (GND)时、两个端口都处于高阻抗状态。 无论是否存在输入信号、都是如此。

    谢谢!
    卡兰