This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G14:VCC=0V 时的行为

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G14

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/754168/sn74lvc1g14-behaviour-at-vcc-0v

器件型号:SN74LVC1G14

您好!
在 VCC=0V 和 Vin=3.3V 的情况下、SN74LVC1G14如何运行? 这是允许的吗?

∆需要 Δ V VT Hysterese (VT+- VT-) Vcc=3.3V 的最小值/最大值(数据表第6页、第6.5章)。 您能给我这些值吗?

此致、Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在电气特性表中定义了 VCC = 0V 和 Vin = 3.3V 的情况:

    如果电源为0V、则输入和输出处于高阻抗状态。 输入最高可达5.5V。

    对于3.3V 时的∆VT 迟滞(VT+- VT-)、我建议为客户确定此值为电源限值。  例如、如果它们的电源具有5%的容差、您可以使用线性插值来找到如下所示的值:

    则应列出每个规格的最坏情况。 例如、VT+(max)在+5%时为最差值、因此将使用2.1397的值。

    这是我为此创建的线性内插文件:

    e2e.ti.com/.../linear_5F00_interpolation_5F00_v2.xlsx