This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TXB0104:在仿真工具中导入 ISBS 模型时应选择哪些文件?

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, TXB0104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/753071/tina-spice-txb0104-which-files-should-be-selected-when-import-isbs-models-in-simulation-tools

器件型号:TXB0104
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

你好

在仿真工具中导入 ISBS 模型时应选择哪些文件? 客户的应用是将3.3V 电压转换为1.8V、谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Fandy、
    您是否在谈论 TXB0104的 IBIS 模型?

    如果您在文本编辑器中打开.IBS 文件、则文件开头有有关模型的详细信息。 以下摘录:
    |此器件可通过以下 VCC 供电:
    | 1.2伏 Vcca
    | 1.5伏 Vcca
    | 1.8伏 Vcca
    | 2.5伏 Vcca
    | 3.3伏 Vcca
    | 1.8伏 Vccb
    | 2.5伏 Vccb
    | 3.3伏 Vccb
    | 5.0伏 Vccb
    | Vccb >= Vcca
    |
    |该文件在每个 Vcc 的[模型选择器]下提供了唯一模型。
    |要在特定的 Vcc 上运行、请在每个 Vcc 之后选择相应的模型
    |[Model Selector (型号选择器)]关键字。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    两种型号的操作系统和无操作系统有何区别? 我们使用 SIWAVE 和 Sigrity 进行仿真。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    在文本编辑器中打开 ibis 文件时是否遇到问题? 还是内容令人困惑? 我想知道、这样我就可以更新文件、以便将来更清楚。

    文件的第55行对此进行了说明:

    |-2009年3月9日发布的1.2版 IBIS 文件包含附加内容
    |在*操作系统模型中、一次性打开 I/O 电路。