This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0104E:Vcca 和 OE 之前 Ax 引脚上的输出电压电平

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/754010/txs0104e-output-voltage-level-on-ax-pin-before-vcca-and-oe

器件型号:TXS0104E

您好!

当 Vccb (5V)为高电平、 Acca (3.3V)和 OE 为低电平时、您能告诉我 Ax (A1、A2、A3和 A4)引脚上的输出电压电平吗?

此致、

Furuya

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Furuya-San、
    该器件需要 Vcca 电源才能使内部逻辑正常工作、但是、输出使能功能旨在使器件的输入和输出在上电和断电期间保持高阻抗状态。

    Ax 引脚将处于高阻抗状态、电压由连接到它们的外部电路定义。