This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AUP1G07:上拉电压

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/752788/sn74aup1g07-pull-up-voltage

器件型号:SN74AUP1G07

您好、专家、

要仔细检查、 如果 VCC 为1.8V、则输出上拉电压为3.3V、是否正常工作? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jerry、

    它应该起作用、我建议我使用相当大的上拉电阻器来避免任何过冲、从而使其超过3.3V
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!Dylan、
    那么、高拉电阻器的电阻值可能为100k Ω?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jerry、

    是的、这是一个很好的价值。 如果您需要更快的转换速率、则可以降低该值、我只需保持超过47K 欧姆的电阻。