This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74ALVC244:有关 SN74ALVC244输出的一个问题

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74ALVC244, SN74LVT244B, SN74LVC244A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/753910/sn74alvc244-one-question-about-the-output-of-sn74alvc244

器件型号:SN74ALVC244
主题中讨论的其他器件: SN74LVT244B、 SN74LVC244A

你(们)好

从数据表中可以看出、SN74ALVC244的输出受到 VCC 的限制。

这是否与内部 ESD 二极管相关?

我们是否有类似的缓冲器、但对输出端子没有这样的限制?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、ALVC 系列器件具有从输出到 VCC 的 ESD 保护二极管。

    LVC 或 LVT 系列允许高于 VCC 的电压、但仅当输出处于高阻抗状态时。 请参见 SN74LVC244A 或 SN74LVT244B。