This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0108:不将输出驱动为0v、而是将其驱动为1V。

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/752729/txb0108-not-driving-the-output-to-0v-instead-it-is-1v

器件型号:TXB0108

您好!

我们无法看到 TXB 将输出信号驱动为0v。 而是1V。 随附文件包含设计信息和波形。

我们非常感谢您的帮助、如果您需要任何其他信息、请告诉我。

谢谢、

Vivek V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../1057.TXB0108_5F00_Issue.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek、

    问题是您使用的 RPU。

    您应该阅读以下一些应用手册、其中将指导您应使用哪些上拉电阻器值及其产生的影响。




    谢谢!
    卡兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karan、

    我甚至通过移除其中一条线路上电平转换器两侧的上拉电阻进行了测试。 问题仍然存在

    谢谢

    Vivek V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vivek、

    您尝试使用 TXB 驱动什么器件? 器件是否具有 CMOS 输入? 器件是否具有内部上拉电阻器? 当驱动为低电平时、TXB 可以灌入20uA 的电流、而任何更多的电流将导致 VOL 像您提到的那样高。

    谢谢!
    卡兰
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karan、

    驱动 TXB 芯片的器件是我们自己的内部 ASIC、它具有 CMOS 引脚。 为了精确地将其与 QSPI 引脚连接。

    您能不能告诉我您所提到的灌电流为20uA 的相关规范?

     谢谢、

    Vivek V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vivek、

    如果您查看数据表电气特性表中的 VOL 规格、 您将看到、在20uA 的 IOL 下、VOL 为.4V。
    因此、我们将 TXB 器件规格为仅能驱动20uA 的电流。 它可能比这多一点、但有了它、VOL 值将上升、正如在您的案例中、我们看到的是1V VOL、而不是它应该小于0.4V。

    谢谢!
    卡兰
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karan、

    我现在明白了、感谢您的及时回应。

    是否可以使用 TXS0108EPWR? 从数据表中、我看到 IOL 为200uA、VOL 为0.5V。 0.5V 应该足够好、可以被识别为逻辑0。

    如果是、您是否能够将我们的一些样片器件送至印度?

    谢谢、

    Vivek V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vivek、

    这是一个常见问题解答、显示了自动双向系列的差异。 e2e.ti.com/.../719537
    TXS 器件用于无源转换、没有驱动器。 它们还用于开漏转换、并附带内置上拉电阻器。 确保阅读以下有关使用 TXS 的外部上拉电阻的内容: www.ti.com/.../scea054a.pdf 、以确保您的驱动器件具有足够的 TXS 器件灌电流能力。

    至于订购样片、您可以通过 TI store 进行订购。 E2E 旨在帮助客户解决技术问题。

    谢谢!
    卡兰
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你 Karan