This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AUP3G07:OD 电压限制

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AUP3G07

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/753792/sn74aup3g07-od-voltage-limits

器件型号:SN74AUP3G07

我想在1.8V 至3.0V 的电压范围内为其供电、但将一个输出通过一个1k 电阻连接至3.3V。 我将其用作放电设备。 ABS 最大限制与建议运行条件之间的关系有点不清楚;我无法判断这是否是支持的用例。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:

    我同意数据表在这种情况下具有误导性。 在将其转录到新格式时出错、我们没有将其返回到该格式以解决该问题。

    SN74AUP3G07的输出可高于 Vcc、没有任何问题(高达4.6V、绝对最大值)