This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4017B:电源电压

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: CD4017B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/753558/cd4017b-supply-voltage

器件型号:CD4017B

尊敬的先生/女士:

我只需查看 CD4017B 数据表、电源电压范围应为3-18V、但数据表仅提供5V、10V 和15V 数据。

我可以在3.3V 电路上实现它吗? 和3.3V 作为逻辑高电平?

谢谢。

此致、

Kane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kane、
    是的、此器件可在3.3V 下运行、尽管它实际上针对15V 运行进行了优化。