This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0108:当处理器 GPIO 引脚设置为 OUT (IN/OUT)时、TXB0104QPWRQ1电平转换器无法从低电平转换为高电平&从高电平转换为低电平、您能帮助解决这个问题吗?

Guru**** 2585925 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/753525/txb0108-txb0104qpwrq1-level-translator-is-failing-to-translate-from-low-to-high-high-to-low-when-processor-gpio-pin-is-set-to-out-in-out-can-you-please-help-to-resolve-the-issue

器件型号:TXB0108

当 处理器 GPIO 引脚设置为 OUT (IN/OUT)时、TXB0104QPWRQ1电平转换器无法从低电平转换为高电平、反之亦然、您能否帮助解决此问题?

 

问题说明如下

 

当处理器设置为 OUT 且 GPIO 引脚将处于高电平(1.8V)时 、该引脚连接电平转换器的 A 侧(VCCA=1.8V)、当3.3V 器件通过 B 侧电平转换器(3.3V)传递低电平时 、观察到处理器 GPIO 引脚仍然处于高电平并且无法下拉 低 电平转换器、请帮助解决该问题。   

 

谢谢、此致、

Satish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已连接下面的原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Satish、欢迎参加论坛!

    原理图未通过(您看到的是我看到的)。 我将需要看到--此外,你能否同时布置输入和输出的示波器镜头?