This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0108:有关上电排序的阐述

Guru**** 2957190 points

Other Parts Discussed in Thread: TXB0108

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/752986/txb0108-clarification-on-power-up-sequencing

器件型号:TXB0108

TXB0108数据表提供了有关电源定序的以下指导:  

'在运行期间、请确保 VCCA≤VCCB 始终处于运行状态。 在加电排序期间、VCCA≥VCCB 不会
损坏器件、以便任何电源都可以首先斜升。"

我们所处的系统中不控制电源定序。 我们知道电源几乎是同时出现的、但 VCCA > VCCB 可能会有一小段时间(几毫秒)、这段时间延迟是否是一个问题、您能否提供一些指导、说明这何时可能是一个问题? 作为参考、OE 直接连接到 VCCA。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Calvin、

    在 VCCA 和 VCCB 上电过程中、彼此之间没有轻微延迟。 只要您在上电期间不尝试传输信号、就不会出现问题。 如果您尝试在三态为器件加电以避免在加电时进行任何信号传输、则可以通过下拉电阻将 OE 引脚接地。

    谢谢!
    卡兰
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Karan 感谢您的快速回答。 为了澄清"只要您在上电期间不尝试传输信号"这一说法、有一些离散的命令和状态信号会在上电时转换为默认状态。 这些转换是否会导致问题、如果是、您能否描述此类行为的影响?

    谢谢、
    Calvin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Calvin、

    TXB 器件具有 VCC 隔离、这意味着当任一输入为0V 时、它处于三态。 现在、根据加电序列的速度、可能会在器件加电时错误地转换信号。 加电通常不会那么慢、因此发生这种情况的可能性很低。 正如我提到过的、该器件允许 OE 引脚在上电期间通过电阻器连接到 GND、从而将输出置于三态并避免这种精确情况。

    TXB 器件不会受到损坏、但我们无法确定、当信号转换到默认状态时、不会传输不正确的信号。

    谢谢!
    卡兰
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    再次感谢。 仅仅是为了澄清这些问题、这些问题源于已投入生产多年的现有设计。 我们收到了信号在初始化期间保持低电平的报告、并希望确保 TXB 器件不会处于输入无意中确定为输出的模式、或者在某种闩锁情况下无法清除的模式下、反之亦然。

    此致、

    Calvin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Calvin、

    我还没有听说 TXB 器件被锁存。 我们的翻译专家目前不在、但我将确认并告知您是否可能出现任何此类问题。

    谢谢!
    卡兰
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Calvin、

    如本应用手册 www.ti.com/.../scea060.pdf 中所述
    当 Vccb 小于 Vcca 时、有一个二极管可被正向偏置。 我不确定如果该二极管发生正向偏置、会出现什么问题。
    您能不能肯定地告诉我、Vcca > Vccb 条件是否在加电时发生以及发生的确切时间。 这是我们唯一知道 TXB 器件是否确实损坏的方法。

    谢谢!
    卡兰
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../VCC25-and-VDD33.pdf

    随附的文件包含一个示波器图、显示了 VCCA (2.5V)黄色和 VCCB (3.3V)蓝色之间的电源排序。  VCCA START 使 VCCB 领先9 mS。

    此致、  


    Calvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Calvin、

    TXB 器件具有 VCC 隔离、这意味着在这9ms 内、器件应处于三态模式。 然而、一旦 VCCB 开始斜升、VCCA 和 VCCB 之间的二极管将开始受到影响。 然而、VCCB 似乎不需要那么长的时间即可完全上升。 我需要更多信息、以确保 TXB 器件实际上已损坏。
    您能否为我提供一个原理图、说明提供的是什么电源?
    您能否向我展示哪些信号线保持低电平?
    线路是否保持低电平或在初始化后是否开始正常工作? 因为如果这损坏了 TXB、那么我认为 TXB 器件不会再次开始工作。
    您多久见过一次此错误?

    谢谢!
    卡兰
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Karan、

    这个设计已经使用了5年了、我们在现场已经接近1000个单元、我们上周刚刚听说过这个问题、所以我不认为这是一个问题。 我们只是想确保我们没有错过任何内容、并澄清数据表中的电源定序说明。 此问题在几台设备上是间歇性的、可能是其他原因造成的。

    此致、
    Calvin