This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4078B:CD4078BPWR 的 AEC Q100版本

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: CD4078B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/753079/cd4078b-aec-q100-version-of-cd4078bpwr

器件型号:CD4078B

大家好、

请帮助您检查 我们是否具有 AEC-Q100版本的 CD4078BPWR? 如果没有、您能否帮助推荐类似的 AEC 版本解决方案?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Frery、
    CD4078B 没有符合 AEC-Q100标准的版本。

    我们没有任何其他支持18V 工作电压的8输入或/或非门。

    如果您可以共享任何特定于应用的信息(电源电压、输出电流、输入信号等)、我们可以尝试查找可能起作用的类似器件。