This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0104:无法将输出驱动为零电压

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: TXB0104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/752302/txb0104-unable-to-drive-outputs-to-zero-volts

器件型号:TXB0104

你(们)好

我使用 TXB0104在 ISLA214P50 ADC 和 FPGA 之间以低于1MHz 的频率连接 SPI。

端口 A 由1.8V 供电、端口 A I/O 直接连接到 ADC。 ADC 的数字输入内部没有任何上拉或下拉电阻。

端口 B 由2.5V 电源供电、端口 B I/O 直接连接到 FPGA。 FPGA 的驱动强度为16mA。

OE 引脚直接连接到1.8V 电源轨、具有100k 下拉电阻。

每个电源轨在 TXB0104 IC 的相关引脚上都有一个100nF 电容器。

当从 FPGA 向 ADC 发送 SPI 命令时、端口 B 侧看起来完美、从0V 摆动到2.5V。 但是、端口 A 侧仅在1.1V 至1.8V 之间摆动。

在1.8V 时、TXB0104应该能够提供450uA 的电流、这应该足以驱动至零电压、尤其是在 CSB 线路上。

有什么想法、我在这里做了什么错?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ADC 数据表(ISLA214P50)的第25页显示了数字输入的内部结构、不存在上拉或下拉电阻。 不过、这可能不是内部结构的真正表示。

    ADC 外部没有上拉/下拉电阻。

    TXB 的20uA 限制来自哪里? 从1.8V 电源轨到4K 电阻、如果驱动至零电压、这是否不等于450uA?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您能否确认 ADC 内部或线路上没有上拉电阻? TXB 只能灌入20uA 的电流、因此任何高于此值的电流都将导致线路驱动至1.1V。 您能否检查该线路上的电流大小?

    谢谢!
    卡兰
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请确认没有内部上拉。 此外、请检查线路上的电流大小、该电流必须来自某个位置。

    TXB 不仅通过4K 驱动为低电平、还通过 NMOS 驱动为低电平、从而降低器件的输出阻抗。 我根据数据表中提供的 IOL 测试来确定20uA 的基准。 以下是有关自动双向转换系列的常见问题解答:

    e2e.ti.com/.../719537

    谢谢!

    卡兰