This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC4T774:是否需要上拉/下拉电阻器?

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AVC4T774

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/752913/sn74avc4t774-pullup--down-resistors-required

器件型号:SN74AVC4T774

您好!

遗憾的是,我不熟悉 SN74AVC4T774等双电源器件,因此我提出了一个可能愚蠢的问题:

是否允许将输入引脚或控制引脚(A、B、DIR、NOE)直接连接到 GND 或其相应的电源轨、而除了 PCB 走线外没有任何电阻? 只要设计可靠、一些额外的静态电流就不会影响我的应用。 在运行时不会切换方向、因此如果设计正确、不可能在稍后意外地将输出连接到 GND 或电源。

非常感谢您给我们带来一些帮助!

此致、

Sebastian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sebastian、

    可以将这些引脚直接连接到 GND 或 VCC。 我看到一些客户使用上拉/下拉、而其他客户则不使用。 这是你喜欢的一切!

    希望这有所帮助、但这不是一个愚蠢的问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!Dylan、

    非常感谢您的快速回答!

    此致、
    Sebastian