This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVT245B:A/B 引脚上是否有钳位保护二极管?

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/752701/sn74lvt245b-is-there-a-clamp-protection-diode-on-the-a-b-pin

器件型号:SN74LVT245B

245引脚上是否有钳位二极管?
A1~A8的 BB0~BB7是关键信号、B1~B8的 FPGA_BB0~FPGA_BB7是 FPGA 输入信号。 按下按钮后、245将损坏。 与 BB0~BB7和 A1~A7之间的100Ω Ω 电阻器串联、245仍将损坏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Rengui:

    我并不是很关注帖子的后半部分、我在原理图中没有看到按钮、因此对此没有很好的响应。 但是、要回答您的问题、没有正极侧钳位二极管、但在负极侧有一个。