This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TI 是否有任何具有发送触发输入的三态总线缓冲器件、如 Toshiba、TC74HC7244AP?

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74HC244, SN74LV8151

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/752386/does-ti-have-any-3-state-bus-buffer-device-with-shummit-trigger-input-like-toshiba-tc74hc7244ap

主题中讨论的其他器件:SN74HC244SN74LV8151

 大家好、

 我的一位客户正在寻找任何 具有发送触发输入的三态总线缓冲器件、例如 Toshiba、TC74HC7244AP。

我已连接器件数据表。

 你有设备吗?

 非常感谢您的答复。

 此致、

 Kazuya Nakai。

/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/151/TC74HC7244AP_5F00_datasheet_5F00_en_5F00_20140301.pdf

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kazuya、

    我们提供了 SN74HC244、这是 TC74HC7244AP 的确切替代产品。 但是、它不包含任何施密特触发输入。
    我们没有任何与具有施密特触发输入的 TC74HC7244AP 等效的器件。

    这是 SN74LV8151、它不是八进制的、但包含施密特触发输入。 它也不是相同的工作电压范围、因此请检查您需要的所有条件。

    谢谢!
    卡兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Karan、

    感谢您的快速回复!

    此致、
    Kazuya Nakai。