This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AUP1G126:输入高电平、而其它一切低电平

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/752104/sn74aup1g126-input-high-while-everything-else-low

器件型号:SN74AUP1G126

大家好、

客户的问题:

数据表中的 OE 引脚禁用缓冲器的输入引脚。  根据 OE 引脚=GND 时输入被禁用的声明、我有一个问题。

如果 VCC 引脚= 0V、GND 引脚= 0V、OE 引脚= 0V、输入引脚= 3.3V、它是否会损坏缓冲器 IC?

 

我正在考虑在电池供电设备中使用此功能,在某些情况下,当缓冲器 VCC=0V、GND=0V、Oe=0V 和输入=~3V 时,持续时间大约1-2秒。  在1-2秒后、缓冲器将具有 VCC=3.3V、OE=3.3V、GND=0V、输入=~3V。

如果使用 OE 引脚实际禁用输入、则对输入施加电压不会损坏或锁住器件。

谢谢、

Brian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    当 Vcc = 0V 时、器件的所有引脚被置于一个高阻抗状态。 这由电气特性表中的"Ioff"规格定义。 当 Vcc = 0V 时、IOFF 电路使向输入(或输出)施加3.3V 电压变得安全。

    输入禁用功能仅在 Vcc 处于工作电压范围内时有效----它旨在防止输入未使用时由于输入悬空而产生过多电流。