This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC4T245:任何热插拔缓冲器

Guru**** 2822875 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AVC4T245, SN74CBTLV16800, SN74CBT6845C, SN74CBT16811C, SN74CBT16800C, SN74CB3Q6800, TCA9511A, SN74CB3Q16811

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1181013/sn74avc4t245-any-hot-swappable-buffer

器件型号:SN74AVC4T245
主题中讨论的其他器件:SN74CBTLV16800SN74CBT6845CSN74CBT16811CSN74CBT16800CSN74CB3Q6800TCA9511ASN74CB3Q16811

您好!

我知道 SN74AVC4T245不是热插拔缓冲器。
我的客户正在寻找 热插拔缓冲器。
TI 有任何推荐的缓冲器?

此致、

希拉诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您需要哪种隔离级别?

    我不知道任何具有预充电功能的缓冲器。 这 kΩ 通过一个100 k Ω 电阻器将 I/O 连接到一个偏置电压来手动实现。 您必须添加具有预充电信号路径的开关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Clemens、

    如果可能、我的客户希望达到3级。
    是否有通过  100 kΩ 电阻器将 I/O 连接到偏置电压来手动实现的应用手册?
    或者、您能解释一下、请您更详细地做一下吗?

    此致、

    希拉诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有应用手册。

    预充电会对插入的电路板连接器处的所有总线线路施加电压(器件尚未激活时)。 该电压是总线上器件的输入阈值电压(通常为 VCC/2)。 这可确保插入器件引起的干扰在任何方向都不会使任何有源信号超过阈值。

    TCA9511A 等 I²C Ω kΩ 100m Ω;kΩ SN74CBxxx 开关10k Ω。 (电阻值显然无关紧要。) 您可以使用任何预充电开关(SN74CB3Q16811、SN74CB3Q6800、SN74CBT16800C、SN74CBT16811C、SN74CBT6845C、 或 SN74CBTLV16800)。

    使用分立式晶体管可能不是一个好主意、因为您希望在器件处于活动状态时将其断开、因此您仍需要开关。