This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AXC4T774:最大数据速率问题

Guru**** 2522930 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AXC4T774

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1180806/sn74axc4t774-max-data-rate-question

器件型号:SN74AXC4T774

大家好、

 在 SN74AXC4T774的数据表中、可以看到

"当器件将信号从1.8V 转换为3.3V 时、最大数据速率可高达310Mbps "

  这意味着"1.8V 至3.3V"  

VCCA:1.8V→VCCB:3.3V

或  

VCCA/VCCB = 1.8V~3.3V

此外、如果 VCCA=3.3V 且 VCCB =1.2V、

 最大数据速率是多少?


此致、

Ohashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ohashi、您好!

    [引用 userid="520939" URL"~/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1180806/sn74axc4t774-max-data-rate-question "]

      这意味着"1.8V 至3.3V"  

    VCCA:1.8V→VCCB:3.3V

    或  

    VCCA/VCCB = 1.8V~3.3V

    [/报价]

    这意味着 VCCA 或 VCCB 1.8V 至3.3V 的升压转换、具体取决于配置、因为器 件可以从 VCCA (1.8V)升压到 VCCB (3.3V)或从 VCCB (1.8V)升压到 VCCA (3.3V)。

    [引用 userid="520939" URL"~/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1180806/sn74axc4t774-max-data-rate-question "]

    此外、如果 VCCA=3.3V 且 VCCB =1.2V、

     最大数据速率是多少?

    [/报价]

    我 使用 AXC EVM 验证了高达240Mbps 的1.2V<->3.3V 转换、并进一步建议根据系统/负载要求使用 EVM 进行验证、谢谢。

    此致、

    Michael。