This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVCH1T45:SN74AVC1T45/SN74AVCH1T45规格说明

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AVCH1T45, SN74AVC1T45, SN74AUC1G17, 2N7001T, SN74AUP1G17, SN74AUP1T34, TXU0101, SN74LVC1G17

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1180863/sn74avch1t45-clarification-on-sn74avc1t45-sn74avch1t45-spec

器件型号:SN74AVCH1T45
主题中讨论的其他器件: SN74AVC1T45SN74AUC1G172N7001TSN74AUP1G17SN74AUP1T34TXU0101SN74LVC1G17

我计划 使用 SN74AVC1T45和 SN74AVCH1T45来进行25MHz 电平位移时钟。 下面显示了我们应用中的一个示例电路。

我需要对“上升/下降速率”规格进行澄清。 数据表显示最大 dt / dvs 为5ns/V 如果我们考虑在1.8V 域上使用时钟、则转换为最大值9ns。 这是否意味着我们无法使用此 IC 对上升时间大约为12.5us 的8kHz 等较慢时钟进行电平转换?

 

上面的25MHz 时钟有一个6ns 的上升/下降时间。 SN74AVC1T45/SN74AVCH1T45在处理此类上升时间时不应有任何问题、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    上升/下降速率与频率无关;它描述了信号边沿的斜率、而不是边沿之间的间隔。 如果您的信号具有较慢的边沿、则需要使用不同的器件、可能具有施密特触发输入。

    对于单向应用、请考虑使用单向电平转换器、如2N7001T、SN74AUP1T34或 TXU0101。 要转换到较低的电压、您还可以使用任何具有可过压输入的缓冲器、即 SN74AUC1G17/SN74AUP1G17/SN74LVC1G17。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回复