This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVCH244A:需要 SN74LVCH244APWR 数据表 Θjc &放大器;PD 值

Guru**** 2386610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1179263/sn74lvch244a-need-to-sn74lvch244apwr-datasheet-jc-pd-value

器件型号:SN74LVCH244A

您是否会帮助 提供 SN74LVCH244APWR  ΘJC 和 PD 值? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、谢赫、

    RθJC (顶部)将为48.4 °C、数据表中列出了传播延迟、如下所示

    如果您需要小于2.5V 的电压值、请告诉我、我可以为您进行一些挖掘。

    此致、

    Owen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您能否帮助提供 PD  (瓦特)信息?  

    谢谢。