This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答]对于 GPIO、SPI、UART、I2C、MDIO、 RGMII、I2S 等

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: LSF0102, TXU0204, TXU0304, TXB0104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/740319/faq-are-there-voltage-level-translation-level-shifter-device-recommendations-for-the-industry-standard-interfaces-like-gpio-spi-uart-i2c-mdio-rgmii-i2s-etc

常见问题解答:逻辑和电压转换 > 电压转换器>>电流常见问题解答

以下是针对各种行业标准接口的电压电平转换器件建议:

接口 推荐器件
最大3.6V 最大5.5V
FET 更换 2N7001T (Q1) SN74LVC1T45 (Q1)
1位 GPIO/时钟信号 SN74AXC1T45 (Q1) SN74LVC1T45 (Q1)
2位 GPIO   SN74AXC2T245 (Q1) SN74LVC2T45 (Q1)
2引脚 JTAG/UART SN74AXC2T45 (Q1) SN74LVC2T45 (Q1)
I2C/MDIO/SMBus TXS0102 (Q1) /LSF0102  (Q1) TXS0102 (Q1) /LSF0102  (Q1)
IC-USB SN74AVC2T872/TXS0202 不适用
4位 GPIO SN74AXC4T245 (Q1) TXU0104 (Q1) 4+0位 /TXU0204 (Q1) 2+2位/TXU0304 (Q1) 3+1位
UART SN74AXC4T245 (Q1) TXU0204 (Q1) 2+2位
SPI SN74AXC4T774 (Q1) /TXB0104  (Q1) TXU0304 (Q1) 3+1位
JTAG SN74AXC4T774 (Q1) /TXB0104  (Q1) TXU0204 (Q1) 2+2位
I2S/PCM SN74AXC4T774 (Q1) /TXB0104  (Q1) TXB0104 (Q1)
四通道 SPI TXB0106 (Q1) TXB0106 (Q1)
SDIO/SD/MMC TXS0206 /TWL1200 (Q1) 不适用
8位 GPIO/RGMII SN74AXC8T245 (Q1) SN74LXC8T245 (Q1)