This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC07A-Q1:电源电压为5V 时的高电平输入电压

Guru**** 2584935 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC3G07-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/741770/sn74lvc07a-q1-high-level-input-voltage-when-supply-voltage-is-5v

器件型号:SN74LVC07A-Q1
主题中讨论的其他器件:SN74LVC3G07-Q1

大家好、

当电源电压为5V 时、我想知道该器件的高电平输入电压。 我想知道的原因是、将此器件用作3.3V 和5V 之间的电压转换器。 电源电压为5V、但输入电压为3.3V。

此外、我还想知道该器件或 SN74LVC3G07-Q1 在电源电压为3.3V 时能够输入5V 电压。

您能回答上述问题吗?

此致、
Ryo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ryo、

    该器件是漏极开路、因此您可以为其提供3.3V 电源、然后在输出端提供高达5V 的上拉电阻、这将是更好的解决方案。 这些器件的输入也可耐受高达5.5V 的电压、因此在电源为3.3V 时施加5V 输入电压不是问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢您、迪伦。 是的、应用3.3V 和输入5V 更好。 不过、我想知道 LVC07A 的高电平输入电压。 它是否与 LVC3G07相同?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ryo、

    LVC07A 的输入阈值未达到5V、因此我无法肯定。 两个器件属于同一系列、因此它们使用类似的输入驱动器、这表明阈值非常相似。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你。
    此致、
    Ryo