This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TTL 缓冲器输出线路短路

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/737808/ttl-buffer-output-lines-short

您好!

在我的数字板中、iAM 使用三个 SN74LVC8T245PWR 芯片来提供 TTL IO 可配置信号、在实施后、iAM 通过 3个缓冲器中的三个相应 TTL 输入/输出1之间的单个短路连接测试了24个 TTL IO、 同样、对于所有缓冲器中的 TTL 输入/输出2 - TTL 输入/输出8。 在这些短接的三个 IO 中、一个用作输出、其余两个将用作输入、同样、我通过3次迭代验证了所有24个 IO。此时、当两个 TTL IO 变为输出时、将出现任何问题?????????

请提供反馈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shiju、

    我无法理解您提出的问题。 您是否想知道是否可以将 SN74LVC8T245PWR 器件的一个输出连接到另两个器件的输入?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shiju、

    尚未听到您的声音。 如果您仍需要有关此问题的帮助、请告诉我。