This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0108E:TXS0108长线问题。

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: TXS0108E, SN74LVC8T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/741533/txs0108e-txs0108-problem-with-long-line

器件型号:TXS0108E
主题中讨论的其他器件: SN74LVC8T245

大家好、

我的客户现在正在使用 TXS0108E。 原理图如下、MCU 控制 A 引脚、B 引脚到 LED。当线路过长时、信号将振荡、LED 将会出现一些问题。 您能帮助分析问题的原因吗?

3443468773

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Frank、
    我已要求我们的翻译专家查看并回复您。 他将在24小时内作出答复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Frank、

    如有可能、请分享完整的原理图。 线路上是否有上拉和/或下拉电阻器? 走线长度是多少?是否可以将器件放置在靠近接收器的位置?

    TXS 由于驱动强度低以及 TXS 的整体架构、无法驱动 LED。
    您是否会考虑改用 SN74LVC8T245?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rao、

    LED 板集成了245。 因此、驱动器功能正常。 但它们没有使用上拉电阻器。

    线长为40cm、无法改善。

    您能帮助分析问题的原因吗?  

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    这是《TXS 指南》应用手册中的要点、其中提到要将 TXS 上的负载保持在最低水平。 可由信号反射触发的单次触发、从而使布线长度保持较短。 您是否有完整的原理图和信号的范围? 什么是数据速率和电容负载? 可以将100欧姆串联电阻更改为不同的值(25、50、150欧姆)、以查看是否可以抑制反射。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rao。

    您是否有解决问题的建议?  例如、SN74LVC8T245。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    正如我在第一个帖子中所回答的、我建议使用 SN74LVC8T245来驱动长线路/寄生电容负载/驱动 LED。

    请告诉我客户是否可以考虑使用此解决方案以及是否可以解决此问题。