This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC138A:支持3线至8线解码器的电压

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/741637/sn74lvc138a-support-voltage-of-the-3-line-to-8-line-decoder

器件型号:SN74LVC138A

大家好、

我的客户正在寻找一个可支持1.2V 电源电压的3线至8线解码器、我们是否有这方面的器件?

Lacey

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Lacey:
    我担心、我们目前在1.2V 领域中没有任何解码器。

    您能告诉我有关用例和终端设备的信息吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Emrys:
    这是 SSD 的要求。
    客户反馈新一代 SSD 将提高速度并将 I/O 电压从1.8V 降低至1.2V。
    生产线是否有任何计划将当前零件改进为支持1.2V I/O

    Lacey
    非常感谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Lacey、
    这是我们一直在考虑的问题、但尚未启动新项目。 为了更好地定义器件、您能告诉我更多详细信息吗?

    预期负载(pF):
    如果您不知道确切的电容、连接的芯片数和布线长度将为我们提供一个思路。

    所需的驱动电流(mA):
    这是仅驱动 CMOS 输入、还是驱动具有更高输入电流的器件?

    所需的传播延迟(ns):
    需要多大的转换速率?

    所需数据速率(Mbps 或 MHz):
    您刚才提到的速度更快、但没有提到多少。

    此外,如果您可以通过电子邮件向我发送业务案例详细信息(项目时间表、预计数量、预期项目寿命),这将非常有用。