This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS02612:TXS02612

Guru**** 2586895 points
Other Parts Discussed in Thread: TXS02612

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/737814/txs02612-txs02612

器件型号:TXS02612
你好,先生
请按如下所示进行检查、咨询。
当应用下面的 TXS02612R 器件时、

某些 SD 卡无法识别。

 

移除 TXS02612R 并将其连接到 SD1端口将会很好。

我想请您检查电路中是否有任何问题


某些 SD 卡无法识别。

 

移除 TXS02612R 并将其连接到 SD1端口将会很好。

我想请您检查电路中是否有任何问题
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    器件的内部方框图显示在数据表第4页。
    IO 具有内部上拉电阻、其值取决于 A/B 端口电压电平。 我从原理图中看到、A 端口上的器件上有外部上拉电阻器。 在 B 端口的输出上有下拉电阻器、从右侧的一个也可以看到。
    同样、这将导致分压器不理想。 我建议您移除外部下拉和上拉电阻器。
    我希望它能正常工作。 请告诉我。

    此外、想知道 B1端口是否正常工作? 如果有 B0端口的范围、请发送。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已附上一份应用手册,说明 TXS 类型器件上的上拉和下拉效应:
    www.ti.com/.../scea054a.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复、

    我通过将原理图传递到图片而被误解了一部分。

    PDF 文件将发送回原理图文件。

    -由应答内容的下拉电阻描述的器件为压敏电阻(EZJOV500AA:3PF)。

     

    此外、当您检查下面 SD 的部分时、

    如下图所示、HS SD 卡工作正常、但 UHS SD 卡不工作。

    - TI 回复时、移除 R56 ~ R60的外部上拉电阻、移除 VR415 ~ VR420的压敏电阻

    即使在检查时、UHS 的 SD 卡也无法正常工作。

     

    请再次检查。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    UHS 的工作速度是多少? 该器件未针对 SD 3.0规范的高速数据传输进行设置。
    由于内部上拉电阻器、速度也受到限制;在低电压下尤其如此。 您是否在器件输出端读取波形的范围? 从器件到读取点之间是否存在较长的传输线路? 内部上拉和外部寄生负载将限制数据传输速度。
    请告诉我
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

    首先、我们将介绍下面的查询



    对于 UHS 卡、SD 时钟频率为100Mhz、将传输示波器测量的波形。



    -插入 SD 卡(UHS)时的波形比较。



    2、TXS02612的 B0端口与 SD 插座之间的传输线路距离缩短至20mm、



    B1端口通过屏蔽电缆为500mm。



    但是、即使在短 B0端口也无法识别 UHS 卡。



    3.如果有用于内部上拉电阻器或 UHS SD 的附加组件



    请检查。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢你的答复。
    从数据表中可以看出、时钟可以支持的最大频率为60MHz。 数据和命令行的额定速率也为120Mbps (60MHz)。
    100Mhz 额定值大于器件能够处理的额定规格。
    屏蔽电缆会增加 TXS 输出上的高寄生负载;远远超出器件的驱动能力。
    遗憾的是、我们目前没有器件可以处理高速 SD 卡3.0版本