This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0104:TXB0104振荡

Guru**** 2747405 points

Other Parts Discussed in Thread: TXB0102, TXB0104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/739450/txb0104-txb0104-oscillation

器件型号:TXB0104
Thread 中讨论的其他器件:TXB0102

尊敬的 TI 团队:  

我使用 TXB0104 将3.3V 的 SPI 信号转换为1.8V。

但某些电路板具有 I/O 振荡 我们通过在 A2和 GND 之间添加电容器(820pF)进行了改进。

请告诉我根本原因和副作用。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,梅森,

    我建议您考虑将其替换为2通道版本 TXB0102、因为4通道 TXB0104上有未使用的通道。

    只是想知道信号是 SPI 还是 UART、因为 TX 和 RX 是 UART 接口的一部分。 数据速率或速度是多少? 我假设它在范围上的时间刻度非常慢。

    数据表上的第8.3.5节提到、TXB0104上的输出负载可高达70pF。 因此、我不建议具有800pF 负载。  

    由于时间刻度较大(100ms?) 如此大的输出电容会影响上升/下降时间、这也可能影响器件下游。

    进入 TXB 的输入信号是什么样的、它是否满足 ROC 中提到的输入转换速率要求? 我看到 Vcc 电源有旁路电容器、但发生振荡时电源是否有范围? 我建议添加一个大约16-50欧姆的小型串联电阻器、以实现阻抗匹配、从而消除振荡。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好梅森、

    如果您有其他详细信息、请告诉我。 否则、我将关闭该线程。