https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/742119/txb0104-txb0104yztr
器件型号:TXB0104主题中讨论的其他器件: SN74AVC4T234、2N7001T
尊敬的 TI:
在 我达到数据表的第8.3.2节之前、我的1.8V - 3.3V SPI 电平转换要求似乎 TXB0104YZTR 能够最完美地满足。 这就是我看到 TXB0104YZTR 输入驱动器必须能够灌/拉至少2mA 的建议的地方。 真正的问题就是"我能不能让这起作用?"
在我的应用中、我使用的是一个低功耗传感器、该传感器无法提供有关 SPI (SDO)驱动强度的非常详细的信息。 它似乎能够驱动一个20pF 的负载、这是因为 SPI (SDO)时序图将其作为一个规格包含在内。 总线的最大工作频率为7Mbps、这表明驱动器能够处理大约-1、136i 欧姆@ 7MHz 基波的负载阻抗。 这~到1.8V/1、136 μ A = 1.6mA 的无功电流。 这仍然低于2mA、仅是我确信驱动器能够提供的无功电流。 我不知道驱动器可以处理多少直流电流、但它可能不是+/-2mA。
TXB0104YZTR 输入是否真正需要+/-2mA @ DC、或者这主要考虑了无功负载? 我也不确定我是否理解图9。 如果 VT = Vcc/2 = 1.8/2 = 0.9V -> 0.9/4000 = 0.225mA (225uA)、这对于所需的驱动电流是否有意义? 我看到4K 来自简化电路内的偏置电阻器。 我猜驱动器必须将 VT 压降到该电阻上以设置通道的方向、但我无法通过查看简化版原理图得出 VT。
我很难决定这是否会起作用,因为我的板屋限制很紧。 使用我的下一个替代器件(SN74AVC4T774RSVR)将占用更多空间、并且可能需要一些额外弱的上拉电阻器来防止输入在加电期间悬空;主处理器没有启用的空间。 此外、我面临着一个不需要迭代的解决方案的压力。
如果 TXB0104看起来真的无法正常工作、我将非常感谢您对我的应用中实际驱动强度要求(最大1.8V 至3.3V @ 7Mbps)的解释、以及您可能会有哪些其他替代建议。
谢谢、祝您一切顺利、
Scott M.