This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0204:是否可以将 VCCA 1.8V I/O 输入为低电平、然后将 VCCB 3.3V 输入为 I/O 高电平。

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: LSF0204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/742011/lsf0204-is-it-possible-to-input-vcca-1-8v-i-o-low-then-vccb-3-3v-to-i-o-high

器件型号:LSF0204

你(们)好,先生。

应用是闪存 LSF0204移位、但它们捕获了 LA

是否可以将 VCCA 1.8V I/O 输入为低电平,然后将 VCCB 3.3V 输入为 I/O 高电平?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Philip、

    您可以使用 LSF 进行1.8至3.3V (带上拉电阻) IO 转换,反之亦然,VrefA 为1.8V,VrefB 为3.3V。
    请参阅此创建的常见问题解答并观看视频、并参阅有关 LSF 工作的应用手册以了解更多信息。
    e2e.ti.com/.../742100