This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] LSF 转换器如何工作?

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: LSF0101, LSF0102, LSF0204, LSF0204D, LSF0108, LSF0102-Q1, LSF0204-Q1, LSF0108-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/742100/faq-how-do-the-lsf-translators-work

主题中讨论的其他器件:LSF0101LSF0102LSF0204LSF0204DLSF0108LSF0102-Q1LSF0204-Q1LSF0108-Q1

常见问题解答:逻辑和电压转换>电压转换 器>>电流常见问题解答

LSF 系列译员提出的问题比翻译产品组合中的任何其他器件都多。 这些器件在内部相对简单、因此我们更容易解释整个器件的工作原理、而不是尝试回答随附的每个问题。  如果您的问题未通过本页提供的信息得到解答、请单击页面顶部的"提出相关问题"链接、并直接向我们提问。

此视频系列简要介绍了 LSF 器件如何实现自动双向转换。  每段视频不到5分钟。

Logic Minute:了解 LSF 系列双向多电压电平转换器

请参阅 有关 LSF 器件工作情况的应用手册。

LSF 系列器件

器件 通道 功能
LSF0101 1
LSF0102 2.
LSF0204 4.

集成偏置电阻器(200kOhm)

高电平有效输出使能

LSF0204D 4.

集成偏置电阻器

低电平有效输出使能

LSF0108 8.
LSF0102-Q1 2. 符合 AEC-Q100汽车标准
LSF0204-Q1 4.

符合 AEC-Q100汽车标准

集成偏置电阻器(200kOhm)

高电平有效输出使能

LSF0108-Q1 8. 通过汽车认证