This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS4555:应用检查

Guru**** 2824385 points

Other Parts Discussed in Thread: TXS4555

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/741857/txs4555-application-check

器件型号:TXS4555

您好、Sirs、

很抱歉打扰你、

因为  在基带和仿真之前有一个 CPLD 控制器、

那么、我们的应用是  

基带(3V/1.8) 至 TS4555 (至1.8V) 至 CPLD (1.8V) 至 TS4555 (至1.8V/3V)至 SIM 卡

您能否帮助 检查我们的应用是否适合使用 TXS4555?

谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、舒成

    应用程序的数据速率是多少? 可以建议使用 TXS4555、但我很担心、因为这些器件不支持高数据速率。 SIM CLK 最大频率额定值为25MHz。