This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G32:SN74LVC1G32

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G32, SN74LVC1G07

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/735992/sn74lvc1g32-sn74lvc1g32

器件型号:SN74LVC1G32
主题中讨论的其他器件: SN74LVC1G07

尊敬的先生:

我是否可以对 SN74LVC1G32有一些疑问。  

问题是"如何根据 SN74LVC1G32数据表中的信息知道这是推挽或开漏或...键入输出组件?"

我们知道"SN74LVC1G07提到 SN74LVC1G07是数据表中的漏极开路输出组件",但是  SN74LVC1G32呢?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Alex:

    该器件不是漏极开路。 有几种方法可以辨别:数据表将明确指出器件是漏极开路、您很可能会看到漏极开路符号、规格表中不会有 VOH 规格。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    感谢您的回复。

    我是否可以对如何获得 SN74LVC1G32最大功耗有另一个问题?

    您是否有任何示例可供参考?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Alex:

    我确实有一个很好的参考。 请查看以下应用报告:

    www.ti.com/.../scaa035b.pdf

    本应用报告介绍了 CMOS 器件的功耗。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    感谢您的回复。

    我可以再次确认   SN74LVC1G32 数据表中的最大工作电流(电流消耗)是多少?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Alex:

    您要使用的规格是 ICC 规格、最大值为10uA
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    感谢您的回复。

    我是否可以再次确认"如果 ICC MAX =10uA"、为什么数据表应用曲线提到"ICC-mA"?

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Alex:

    应用曲线显示了器件何时以特定频率驱动负载。 该规格是静态 ICC、相当于静态电流。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的先生:
    感谢您的回复。
    有关 SN74LVC1G32数据表中的最大工作电流(电流消耗)的问题?
    当您回复" ICC 规范、最大值为10uA、规范是静态 ICC、相当于静态电流"
    您的意思是最大值10uA 是静态 ICC 最大值(静态功耗)、应用曲线显示"mA"ICC 为动态值
    (用于动态功耗)?
    如上所述、SN74LVC1G32数据表中的"ICC 的最大工作电流(电流消耗)为动态电流是多少?"

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Alex:

    动态 ICC 取决于器件的运行方式、没有相关规范。 如果您在未执行任何操作的情况下为器件供电、则最大功耗为10uA。 我以前所联系的这份应用报告应该强调两者之间的差异。