This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVCH2T45:该器件是否支持热插拔?

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74VMEH22501

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/738295/sn74avch2t45-if-this-device-can-support-hot-plug

器件型号:SN74AVCH2T45
主题中讨论的其他器件:SN74VMEH22501

大家好、

该器件是否支持热插拔?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lilian、

    该器件支持二级隔离。 有关这意味着什么的更多信息、请参阅下面的应用手册。 (隔离级别在第3页和第4页上)

    www.ti.com/.../scea026.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Dylan、

    是否有任何支持3级隔离的逻辑系列器件?   谢谢你。

    我客户的要求是:

    1、3级隔离

    2.>=2位  、单向

    缓冲器、电平位移、逻辑、两者都正常。

    4.发送器和接收器信号为 LVCMOS/LVTTL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lilian、

    我们实际上没有任何符合这些要求的东西。 我们的大多数具有3级隔离功能的器件都属于 GTL/GTLP 系列、这些器件是特定于应用的器件。 下面是一个器件、您可以查看它是否适合它们:SN74VMEH22501