This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0108:控制和#39;启用和#39;TPS3808 / TPS3895复位输出

Guru**** 2867000 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS3895, TPS3808, TXB0108

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/741663/txb0108-control-enable-with-tps3808-tps3895-reset-out

器件型号:TXB0108
主题中讨论的其他器件:TPS3895TPS3808

感谢您的快速回复。

计划更换从 TPS3808到 TPS3895的复位源-高电平有效、推挽输出。

您认为这是可以的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ishay、您好!
    您知道、您可以对旧线程进行回复、而不是启动新线程。 回复按钮位于主题帖底部。

    是的、这将起作用。 推挽输出消除了上拉电阻器的需求、因此该问题被忽略、您可以使用下拉电阻器进行启动。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 这似乎可以关闭。

    祝你度过美好的一天!

    Ishay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我有~6 TXB0108、它将连接到 TPS3895输出。
    我假设一个10K 的下拉电阻器是可以的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、一个下拉就足够了。