This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0102:有助于检查内部上拉电阻器值

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TXB0102, TXS0102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/741743/txb0102-help-to-check-the-internal-pull-up-resistor-value

器件型号:TXB0102
主题中讨论的其他器件: TXS0102

大家好、我的客户想知道 TXB0102中内部上拉电阻器的值是什么、我们在数据表中找不到该值。 他们想了解更多有关驾驶性能的信息。 应用是1.8V 至5.0V 范围内的400kHz I2C、他们正在考虑使用 TXS0102或 TXB0102? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Helios、

    TXB0102没有内部上拉电阻器、但 TXS0102确实有内部上拉电阻器。 TXS0102实际上是更好的 I2C 解决方案(由于内部上拉)、可处理400kHz 的频率。