This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AXC8T245:多方向控制

Guru**** 2585565 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AXC8T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/741619/sn74axc8t245-multiple-direction-control

器件型号:SN74AXC8T245

我要确认 、对于 SN74AXC8T245器  件、当 VCCB 使用+3.3V 电源供电时、B 输出为高阻抗(三态)、而 VCCA 电源关闭时、OE 引脚接地。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    如数据表中所述、"VCC 隔离特性可确保当任一 VCC 输入电源低于100mV 时、所有电平转换器输出均禁用并置于高阻抗状态。" 因此、"电源关闭"意味着低于100mV、那么是的、输出被置于高阻抗状态。

    谢谢!
    卡兰