This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G126:SN74LVC126 -高达3.6V 的工作电压?

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G126

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/741608/sn74lvc1g126-sn74lvc126---up-to-3-6v-operation

器件型号:SN74LVC1G126

您好!

SN74LVC1G126的数据表显示"这个单路缓冲器设计用于1.65V 至3.6V Vcc"。

不过、进一步而言、在数据表中、该组件在5V 电压下看起来完全正常。

这是拼写错误还是我遗漏了什么?

谢谢您、

帕维尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Pavel、

    SN74LVC1G126可在5V Vcc 下使用。 给出了1.65V 至3.6V 的范围来通告该范围内的器件、但该器件确实在5V 范围内运行。