This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0108E-Q1:批次故障?

Guru**** 1956055 points
Other Parts Discussed in Thread: TXS0108E-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/737170/txs0108e-q1-faulty-batch

器件型号:TXS0108E-Q1

您好!

我们遇到了一些 TXS0108E-Q1电平转换器问题。

所有换挡器都具有相同的"批标记"76T G4 HP4N、并且安装方式相同。

是否有人知道这种特殊的游艇中是否存在故障电路?

提前预订泰纳克!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Paul:

    这些设备的故障问题是什么? 是否有要分享的问题的原理图和范围?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此项目是否已投入生产并发现了此问题? "坏"器件是否与其他已知良好的器件交换并似乎正常工作? "坏"器件是否已换用为已知正常工作的电路板、但仍然无法正常工作?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Paul、

    您是否可以共享任何其他信息? 如果没有、那么我现在将关闭这个线程。
x 出现错误。请重试或与管理员联系。