This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC244A:绝对瞬态规格

Guru**** 2782625 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC244A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/737887/sn74lvc244a-absolute-transient-spec

器件型号:SN74LVC244A

大家好、

SN74LVC244A 的绝对瞬态规格是否高于数据表中的额定电流?
数据表中的绝对规格是基于 连续的、而不是瞬态的。
谢谢你。

此致、
Jade

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jade、

    没有瞬态电流规格、它是连续电流规格。 但是、瞬态电流也应保持在该规格下、以避免对器件造成任何应力。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!Dylan、

    另一个问题是、在 SN74LVC244A 的输出引脚上测量时、过冲/下冲已经超过了规格、超过了绝对额定值。
    即使在 SN74LVC244A 之后放置阻尼电阻器、实际输出电压仍超出绝对额定值、但它仍然可以解决。
    请确认。
    谢谢你。

    此致、
    Jade
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jade、

    使用阻尼电阻器限制电流时、这应该是可以的。