This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0108:当 VREFA 为1.8V 时、VIO 为3.3V

Guru**** 2763545 points

Other Parts Discussed in Thread: LSF0108

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/741259/lsf0108-vio-is-3-3v-when-vrefa-is-1-8v

器件型号:LSF0108

大家好、

使用 LSF0108时、客户有一个应用要求其中一个 A 端口使用3.3V 信号、但不使用1.8V 信号。

当 LSF0108 VrefA 为1.8V 且 VrefB 为3.3V 时、它是否仍然正常?

如果是、B 侧是否仍然需要3.3V 的上拉电阻器?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luke、

    我建议观看此视频系列、了解 LSF 转换器的工作原理:了解 LSF 系列双向多电压电平转换器

    通常情况下、电压高于基准电压不会有问题、但您没有为我提供足够的信息来确定。  我需要看到一个原理图、其中显示了所有涉及的器件以及任何上拉/下拉电阻器。