This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0204:电压电平

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: LSF0204, CC1352P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/740566/lsf0204-voltage-levels

器件型号:LSF0204
主题中讨论的其他器件: CC1352P

您好!

我们将使用2个分别为3.3V 和5V 电平的控制器。  正如 LSF0204数据表所建议的、它不仅支持 i2c、还支持 GPIO s。我知道以下原理图是否正确?

注意:RESET_A 和 ZERO 交叉是 GPIO

此致、

Bhavishya AJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Bhavishya,
    总的来说、您的原理图看起来不错、但我无法真正评论它在您的系统中的工作情况、因为我实际上没有关于连接到器件的内容的任何信息。 您甚至不会为 VDD 提供值、尽管我可以根据您的问题假设它为3.3V。

    您可能会发现此网站上的视频对 您有所帮助:training.ti.com/LogicMinute

    LSF 转换器的工作原理有一个完整的逐步介绍。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回复。 VDD 为3.3V。

    TI 控制器 CC1352P 连接在3.3V 侧。 它直接连接 到 LSF0204、I2C 线路上拉。  LSF0204的输出连接到5V 微控制器。

    善意地建议 GPIO 能够正常工作?

    此致、

    Bhavishya AJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    I2C 线路需要在器件两侧都有上拉电阻器-我通常建议使用10k、因为如果您使用的电流为4.7H 的2倍、则必须灌入~2倍、而不是单个4.7K 的电流。

    对于 GPIO、LSF 器件的5V 侧将需要上拉电阻器。

    我链接的视频对此进行了说明。