This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答]如何终止逻辑器件的任何未使用通道?

Guru**** 2874300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/741195/faq-how-do-i-terminate-any-unused-channels-of-a-logic-device

常见问题解答:逻辑和电压转换 > 输入参数>>电流常见问题解答

CMOS 输入

所有 CMOS 输入端接在 Vcc 或接地端。

CMOS 器件的输入为高阻抗。  这些终端可以通过电阻器(例如、连接到 Vcc 的10kohm 上拉电阻器或接地的1kohm 下拉电阻器)、也可以直接连接。  

CMOS 输出

CMOS 输出通常最好保持悬空。  

CMOS I/O 引脚

在收发器(输入和输出共用一个引脚)中、输出可通过一个电阻(10k、100k 等)端接至接地或 Vcc。