This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4050B:功能测试项目

Guru**** 2914580 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/740892/cd4050b-the-item-of-function-test

器件型号:CD4050B

尊敬的专家:

我的客户正在考虑 CD4050、对器件功能测试有疑问。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

--

我们希望进行某种应力测试(热、冲击等)并确认器件的性能下降。

我们在检查前后对器件进行简单测试、并确认差异。

我选择了特定项目。
这些项目是否足够?

・μ A IDD (最大值)静态器件电流

・μ A IOL (最小值)输出低电平(灌电流)电流

・μ A IOH (最小值)输出高电平(拉电流)

・VOL (最大值)输出电压低电平

・VOH (最小值)输出电压高电平

・μ V VIL (最大值)输入低电压

・VIH 输入高电压

・μ s 传播延迟时间从低电平到高电平

・μ s 传播延迟时间从高电平到低电平

请提供您推荐的测试电路。

--

感谢您提前提供的出色帮助。

此致、

新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shinichi、

    www.ti.com/.../cd4050b.pdf
    您需要测试数据表第6.5和6.6节中列出的所有电气特性、以获得有关器件的完整报告。
    关于测试电路、第6.5和6.6节提供了这些测试的测试条件、第7.1节提供了可使用的所有测试电路。

    如果您对特定测试有任何疑问、请发布 E2E 问题进行咨询。

    谢谢!
    卡兰