This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4071B:IC 内部二极管的类型和规格

Guru**** 2773145 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/740774/cd4071b-type-and-spec-of-ic-internal-diode

器件型号:CD4071B

你好

CD4071BNSR 数据表上的输入/输出方框图显示为二极管(如下所示)。
您能否判断该二极管是通用二极管还是齐纳二极管还是寄生二极管?
另外、您能不能告诉我 dodoe 的评级?

谢谢你

此致

Anthony 先生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Anthony、

    我们不会对二极管进行规格说明、因此我无法为您提供额定值、但它只是一个通用二极管。 您尝试将二极管用于什么用途? 我可以订购一些样片并探测器件、以便根据需要提供二极管压降。 这些是 Harris 收购的器件、因此有关这些器件的信息更少、但即使对于 TI 器件、我们也不会对二极管进行规格说明。

    谢谢!
    卡兰