This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC4T774:要求审查 SN74AVC4T774PWR 设计

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/740730/sn74avc4t774-asking-for-the-sn74avc4t774pwr-design-review

器件型号:SN74AVC4T774

大家好、
客户使用 SN74AVC4T774PWR 进行电平转换。
您能否查看原理图并提供意见?
该部件具有 A 侧和 B 侧。 在我们的设计中、A 侧为1.8V (主电源/S0电源)、B 侧为3.3V (待机电源/S5)。

BR、
SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 SSH、
    该原理图上的所有内容看起来都很好。 我很好奇、除了 SPI_R_CLK 线路之外、它们在所有输入上都有上拉电阻的原因。 该线路是否会始终处于活动状态? 此外、R1662是不组装电阻器吗? 我不确定它们的符号的含义是什么。