This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC8T245:是否有一个具有非门的收发器与 SN74LVC8T245具有相同的引脚?

Guru**** 2774995 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC8T245, SN74LV240A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/739307/sn74lvc8t245-do-you-have-a-transceiver-with-not-gate-which-has-a-same-pin-out-with-sn74lvc8t245

器件型号:SN74LVC8T245
主题中讨论的其他器件: SN74LV240A

您好!

您是否具有 SN74LVC8T245具有相同引脚输出的非门收发器?

提前感谢。

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、

    您的工作电压是多少? 如果您要进行转换、它是单向的还是双向的?

    谢谢!
    -Karan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Michael、

    您是否仍然需要我来查找您?

    谢谢!
    卡兰
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Karan

    很抱歉耽误你的回答。 它采用5V 信号和电源、单向和 SO-24封装。

    我找不到完全相同的反相器件。

    因此、我选择"Texas Instruments (VA)/SN74AHC540DWR"。  它是8位反相、但不是 SO 封装24引脚。

    您认为这是最佳选择吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、

    SN74AHC540DWR 是您的理想选择。 您为什么要寻找24个引脚? 否则、SN74LV240A 将更适合您。

    谢谢!
    卡兰
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢。
    我将进行查看并尝试。

    Michael