This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0108:TXB0108、如何处理未使用的引脚

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: TXB0108, TXB0102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/740693/txb0108-txb0108-how-to-deal-with-the-unused-pins

器件型号:TXB0108
Thread 中讨论的其他器件: TXB0102

您好!

这是 Alex、我们需要使用 TI TXB0108电压电平转换器将5V TTL 信号转换为3.3V。

对于我们不使用的通道、每个芯片都有8通道、我应该将引脚悬空还是将其接地? 数据表中未提及。

谢谢!

此致、

Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Alex:

    对于 TXB0102 (以及 TXB 系列中的所有器件)、未使用的引脚可按您的需要进行连接。 它们可以接地以实现机械完整性。 以下是一篇 E2E 帖子、与您的问题类似。

    e2e.ti.com/.../2657299

    谢谢!
    卡兰