This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74ALS1034:逻辑

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74ALS1034, CD74HC4050, SN7400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/740288/sn74als1034-logic

器件型号:SN74ALS1034
主题中讨论的其他器件: CD74HC4050SN7400

您好!

我将 SN74ALS1034用于缓存驱动。 它正在变得过时?

您能向我推荐温度范围为-40°C 至85°C 的任何替代产品吗?

谢谢、

Christie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Christie、

    我不确定该器件是否已过时。 我将为您确认这一点。
    CD74HC4050是否适合您的应用? 您将需要为我提供您的工作电压。 您是否需要此器件实现引脚对引脚兼容?

    谢谢!
    卡兰
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Christie、

    以下是 TI 的淘汰政策:
    www.ti.com/.../product-change-notification.html

    该政策基本上归结为这一点:只要我们有客户在购买器件、TI 就会继续销售器件、除非发生迫使我们无法再生产所述器件的情况。

    我认为、如果您每年或每季度定期从 TI 订购器件、则该器件将继续为您提供。 例如,我们仍在运送 SN7400器件,这些器件是1969年首次设计的,因为我们有客户在继续购买它们--大多数制造商早已停止生产!

    此外、如果发现我们必须停止生产器件、TI 会提前通知您这种情况(我相信该政策规定为1年、但我可能会错)。 我们无法预测未来会发生什么、但我们会尽一切努力为客户提供支持。

    谢谢!
    卡兰